欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

镶块分割与配合

  • 2022.01.10 14:48:57
  • 米思米
  • 1869
点击收听全文语音朗读

 装配分割开的镶块时,除非其尺寸在受控的镶块尺寸公差范围内,否则可能会无法装配到孔中,或在组装过程中产生较大间隙。
 此类部件之间尺寸公差的管理思路之一,就是“配合”。

 以轴与轴承之间的关系为代表,“配合”是指轴形状与孔形状之间间隙的允许尺寸公差管理概念,配合方法包括如下3种。

(1)间隙配合

 轴尺寸公差和孔尺寸公差的任何一种组合都始终会产生间隙的配合方式。

(2)过渡配合

 通过轴尺寸公差和孔尺寸公差的组合,可能会产生间隙或发生挤压的配合方式。

(3)过盈配合

 轴尺寸公差和孔尺寸公差的任何一种组合都始终会发生挤压的配合方式。

 此外,为了加工相互配合的孔和轴,可以用孔或轴中的任意一方作为基准,另一方与基准进行匹配。“孔基准法”和“轴基准法”。

 孔基准法是预先将孔的尺寸公差设定为基准,让配合轴的尺寸公差与该基准允许公差相匹配的方法。使用这种方法,可以通过精确加工轴的尺寸来较为轻松地实现所需的配合。
 孔基准法常用于注塑模具的型腔和型芯配合。

 轴基准法是预先将轴的尺寸公差设定为基准,让配合孔的尺寸公差与该基准允许公差相匹配的方法。这种方法是根据轴精确加工孔,所以需要高精度的铣床或钻床等。

 配合方式必须由模具设计者决定。必须决定何种部件与何种部件配合时,应该采用何种配合方式。还必须决定允许公差是多大。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities